This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:TI 对 Linux SDK v 10.1中 AM64x Linux dmtimer 驱动程序的官方支持

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1431427/processor-sdk-am64x-official-ti-support-for-the-am64x-linux-dmtimer-drivers-in-linux-sdks-v-10-1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

工具与软件:

如果 Linux 中的 dmtimer 支持 要添加到 AM64x SDK v 10.1中、是否需要进行更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已要求开发人员提供更新。 请注意,这是在印度的假期周,我不确定开发人员何时会回来度假。 如果我在下周星期三之前没有回复、请随意 ping 该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick:TI Bengaluru 是否有针对 AM64x SDK v 10.1的 dmtimer 支持更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经和他们说了话。 如果我在星期五之前没有回复、请随时 ping 通该主题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick -请让他们在周一之前回答 dmdtimer 问题;我在周二举行设计状态会议、并想知道10.1是否会有这样的会议!

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经设定了我们需要在星期一之前得到回复的期望。 对持续拖延深表歉意。

    同时、您打算如何使用 dmtimer 驱动程序?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉的延迟响应尼克,

    我还精通 STM32计时器块、我希望在2025年时在 Linux 中实现类似的计时器功能。 dmtimer 似乎具有一些我可以使用的功能。

    谢谢

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    开发人员声称 Linux 内核6.6中已经支持了 dmtimer? 在今天的假期和本周的其余时间,所以没有时间看看它自己。

    此致、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克-  

     对 SDK 10.1 Linux 中的 dmtimer 进行任何更新?

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    谢谢您的 Ping。 看起来针对内核6.6/SDK 10.0添加了功能。

    ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$ grep -r --include=k3-am64* main_timer
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer0: timer@2400000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer1: timer@2410000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer2: timer@2420000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer3: timer@2430000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer4: timer@2440000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer5: timer@2450000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer6: timer@2460000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer7: timer@2470000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer8: timer@2480000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer9: timer@2490000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer10: timer@24a0000 {
    k3-am64-main.dtsi:      main_timer11: timer@24b0000 {
    
    $ cd ~/sdks/ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/
    ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$ grep -r --include=k3-am64* main_timer
    ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$

    此致、

    Nick