工具与软件:
如果 Linux 中的 dmtimer 支持 要添加到 AM64x SDK v 10.1中、是否需要进行更新?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
如果 Linux 中的 dmtimer 支持 要添加到 AM64x SDK v 10.1中、是否需要进行更新?
Jim、您好!
谢谢您的 Ping。 看起来针对内核6.6/SDK 10.0添加了功能。
ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-10.00.07.04/board-support/ti-linux-kernel-6.6.32+git-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$ grep -r --include=k3-am64* main_timer
k3-am64-main.dtsi: main_timer0: timer@2400000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer1: timer@2410000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer2: timer@2420000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer3: timer@2430000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer4: timer@2440000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer5: timer@2450000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer6: timer@2460000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer7: timer@2470000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer8: timer@2480000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer9: timer@2490000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer10: timer@24a0000 {
k3-am64-main.dtsi: main_timer11: timer@24b0000 {
$ cd ~/sdks/ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti/
ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$ grep -r --include=k3-am64* main_timer
ti-processor-sdk-linux-am64xx-evm-09.02.01.09/board-support/ti-linux-kernel-6.1.80+gitAUTOINC+2e423244f8-ti/arch/arm64/boot/dts/ti$
此致、
Nick