This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Edge AI:模型编译的最大输出数

Guru**** 2008950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439714/tda4vm-edge-ai-max-number-of-outputs-compilied-by-the-model

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 Champs:  

我有一个带有40-45输出节点的自定义模型,当我尝试在 edgeai SDK 10.07 Docker for fp32/int8上编译它时,我被困在编译的中间,想了解 TIDL 框架可以处理的最大输出没有任何错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    我不确定我是否跟随您学习40-45输出的模型。 您能给我们提供更多关于您的模特的详细信息吗?

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们已经从具有大约45个输出节点的基本模型中剪切了模型,它的3D od 模型。 如果模型可以处理的最大输出节点数是多少、则需要确定输出节点数在编译期间是否会产生问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在与此 e2e.ti.com/.../dd3d_5F00_fnc_5F00_may2024_5F00_rand_5F00_weight_5F00_model.zipe2e.ti.com/.../log_5F00_dd3d_5F00_fnc_5F00_may2024_5F00_fp32_5F00_c.txt 共享下面的模型和日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhilash;我们检查了变量的定义、它定义为128。 那么、40-45似乎没有问题。  

    此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查日志并查看编译是否停留在所述阶段  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此线程中是否有任何更新???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhilash;我们无法检查您的整个模型和日志文件。 如果您有任何具体问题、我们将尽力回答。 同样、40-45输出节点可能不是您的问题。 如果您同意、我现在将结束该主题。 您可以轻松打开特定问题的主题帖。

    谢谢。此致

    文立