This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:其他问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445922/dra821u-additional-questions

器件型号:DRA821U
主题中讨论的其他器件: DRA821

工具与软件:

您好!

我有几个关于 DRA821U 的问题  

1) 1)路线图上是否有4核 DRA821。 即、引脚兼容的器件?

2) 2)是否有 该器件的供应基准? 例如静态 Geekbench 基准测试?

3) 3)您 还可以指导我 找到相应的文档来查找 DRA821电源数吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

     如有任何路线图问题、请联系营销部门。 我 已经找到合适的专家来回答您的其他问题。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abigail、我们没有基准电源工具、如 Geekbench。 您的预期功率范围应在以下范围内:

    6.6 W–7.6 W

    Tj = 125°C

    5.3W–6.3W

    Tj = 105°C

    4.7W–5.6W

    Tj = 85°C

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、感谢您的回复!