请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 主题中讨论的其他器件: DRA821
工具与软件:
您好!
我有几个关于 DRA821U 的问题
1) 1)路线图上是否有4核 DRA821。 即、引脚兼容的器件?
2) 2)是否有 该器件的供应基准? 例如静态 Geekbench 基准测试?
3) 3)您 还可以指导我 找到相应的文档来查找 DRA821电源数吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.