This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:运行 onnx 编译失败

Guru**** 2008950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435070/processor-sdk-j722s-run-onnx-compilation-fail

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S
主题中讨论的其他器件:AM67A

工具与软件:

嗨、团队:

我尝试通过 https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/examples/jupyter_notebooks/custom-model-onnx.ipynb 运行示例代码来转换模型

但我收到以下错误:

Fullscreen
1
2
3
4
*************** EP Error ***************
EP Error Unknown Provider Type: TIDLCompilationProvider when using ['TIDLCompilationProvider', 'CPUExecutionProvider']
Falling back to ['CPUExecutionProvider'] and retrying.
****************************************
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

检查是否设置了 TIDL_TOOLS_PATH、并确保路径具有"tidl_model_import_onnx.SO"

请帮助我修复此症状

感谢您的帮助。

[备份]

下面的代码:

Fullscreen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
import os
import tqdm
import cv2
import numpy as np
import onnxruntime as rt
import shutil
from scripts.utils import imagenet_class_to_name, download_model
import matplotlib.pyplot as plt
from pathlib import Path
from IPython.display import Markdown as md
from scripts.utils import loggerWritter
from scripts.utils import get_svg_path
import onnx
def preprocess(image_path):
# read the image using openCV
img = cv2.imread(image_path)
# convert to RGB
img = img[:,:,::-1]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查两件事。

    1.确保您的 /tidl_tools/是否存在、并且具有以下版本。

    tidl_tools$ ls -1
    device_config.cfg
    ignore.log
    itidl_rt.h
    itvm_rt.h
    libtidl_onnxrt_ep.so
    libtidl_TFL_Delegate.so
    libvx_tidl_rt.so
    libvx_tidl_rt.SO.1.0
    nc_infofile.txt
    netbufinfo.bin
    osrt_deps
    PC_DSP_TEST_dl_algo.out
    ti_cnnperfsim.out
    tidl_graphVisualizer.out
    tidl_graphVisualizer_runtimes.out
    tidl_model_import_onnx.so
    tidl_model_import.out
    tidl_model_import_relay.so
    tidl_model_import.so
    tidl_model_import_tflite.so
    tidl_model_secure.out
    version.txt

    如果没有、请将 SOC 设置到您的器件、并从 edgeai-tidl-tools/目录中运行"source ./setup.sh"(这会需要一些时间)。

    2.如果 存在 edgeai-tidl-tools/tidl_tools 并且该文件具有上述文件、则设置 tidl_tools_path=/  /edgeai-tidl-tools/tidl_tools.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我检查下面的 tidl_tools 文件、该文件正确(SOC = am67a)

    并且已将 TIDL_TOOLS_PATH 设置为 tidl_tools 的完整路径

    我的 TIDL 版本是10.00.04.00、可在 PC (Ubuntu 22.04)上运行

    请帮助我检查、

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    更改:

     scripts.utils 导入 loggerWritter log_dir
    
     = Path ("logs").mkdir (parents=True、exists_ok=True)
    
    # stdout 和 stderr 保存到*。log 文件。 
    通过 loggerWritter ("logs/custon-model-onnx"): 
    
    #模型编译选项 


    以粗体添加行:

     scripts.utils 导入 loggerWritter log_dir
    
     = Path ("logs").mkdir (parents=True、exist_ok=True) 
    打印(os.environon['tidl_tools_path']) 
    # stdout 和 stderr 已保存到*。log 文件中。 
    通过 loggerWritter ("logs/custon-model-onnx"):
    #模型编译选项


    确保输出的值
    os.environ['tidl_tools_path'] 匹配您的 tidl_tools/目录 . 应该是这样
    指向 edgeai-tidl-tools/tidl_tools/目录。
    否则、您可能在设置变量之前启动了"jupyter 笔记本"。

    或者、如果您想要更多控制 jupyter 笔记本、您可以从运行模型
    edgeai-tidl-tools/example/osrt_python/ort/中的命令行方式:

    python3 ./onnxrt_ep.py -m cl-ort-resnet18-v1 -c (首先编译模型)
    python3 ./ onnxrt_ep.py -m cl-ort-resnet18-v1 -d (在 x86处理器上运行模型) 

    python3 ./onnxrt_ep.py -m cl-ort-resnet18-v1 (使用 C7x 仿真在 PC 上运行模型)
     
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我打印  os.environ['tidl_tools_path']、   路径似乎正确。

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我尝试运行命令 python3 ./onnxrt_ep.py -m cl-ort-resnet18-v1 -c

    并遇到以下错误:AttributeError: 'InferenceSession' object has no attribute 'get_TI_benchmark_data'

    这可能是因为TIDLCompilationProvider未使用?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在运行哪个版本的 TIDL? 我会推荐10.0变体。  看起来您是从 Docker 容器运行此程序的;正确吗?  您是否可以从容器外部运行它来消除一些差异?   

    我确定这 可以正常工作、因此我唯一能想到的是重新安装 tidl_tools。  要执行此操作、请移动/删除 tidl_tools (重新安装时不应存在该目录)。  确保已设置 SOC 并从 edgeai-tidl-tools 目录运行"source ./setup.sh"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我运行 TIDL 版本10.00.04.00。  

    是的、我从 Docker 容器运行此文件。

    非常感谢您的建议。 我将尝试直接在 Ubuntu 系统上运行它、而不使用容器。 此外、我是否可以确认 SOC 是否应设置为"am67a"?

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    am67a 正确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我想仔细检查我遵循的步骤、以确保它们正确无误:

    [ENV]

    不带容器

    第二百零四章

    TIDL:10.00.04.00

    [步骤]

    1. Export SOC=am67a
    2. 资料来源:setup.sh
    3. Export tidl_tools_path=$(pwd)/tidl_tools
      导出 LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$TIDL_TOOLS_PATH
      Export arm64_gcc_path=$(pwd)/gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
    4. cd examples/jupyter_notebook
    5. 资料来源:launch_notebook.sh
    6. EXEC custom-model-onnx.ipynb

    请确认这些步骤是否正确吗?

    此外、我想问一下输出文件是否位于custom-artifacts/onnx/笔记本中指定的目录中?

    感谢您的帮助!

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我运行了你的所有步骤,但我对你如何运行 jupyter ipynb 文件感到困惑。   我使用的是 Ubuntu 22.04、而 exec 不起作用。  您是如何运行它的? 我听说过使用  papermill 从命令行运行笔记本、但 exec 没有任何作用。   

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我将 Jupyter Notebook 文件中的代码复制到一个.py文件并使用 Python 3执行。

    感谢您的帮助!

    此致、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好:

    我尝试在没有容器的情况下运行 TIDL、onnx 转换工具可以起作用、

    但我从获得了新问题   

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446866/processor-sdk-j722s-tidl-convert-custom-onnx-model-to-tidl-format-fail 

    和  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446870/processor-sdk-j722s-tidl-convert-default-onnx-tflite-model-to-tidl-format-fail

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为此使用其他主题帖。  我将关闭该主题帖。