This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:CCS10子进程在安装过程中异常退出

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1447667/ccstudio-ccs10-child-process-exit-abnormally-during-installation

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我尝试在 Linux 主机中安装 CCS10、但收到以下错误:

WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:30] CCS_INFO: Done installing repository INSTALLER 10.4.0.00006.zip
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:30] CCS_INFO: Looking for binaries to install...
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Creating directory /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Creating directory /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/features
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Unpacking files
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Unpacking /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/artifacts.xml
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Unpacking /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/content.xml
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Unpacking /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Unpacking /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/features/com.ti.ccstudio.debugserver.linux_10.4.0.2437.jar
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:30] CCS_INFO: Installing DS
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Executing chmod -R 755 "/tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run"
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script exit code: 0
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script output:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script stderr:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:31] showprogress = false
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:31] CCS_INFO: Installing /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:11:31] CCS_INFO: Actual executable /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Executing /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run --prefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs" --eclipseprefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/install_logs/20241205141027" --ccs true
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script exit code: 1
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script output:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Script stderr:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: child process exited abnormally
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure:
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Error running /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run --prefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs" --eclipseprefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/install_logs/20241205141027" --ccs true: child process exited abnormally
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: CCS_ERROR: Unable to install executable /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run: Error running /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run --prefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs" --eclipseprefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/install_logs/20241205141027" --ccs true: child process exited abnormally.
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: Do you want to retry?
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:12:13] CCS_ERROR: Unable to install executable /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run: Error running /tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run --prefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs" --eclipseprefix "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/__w/1/s/build/tmp/work/x86_64-linux/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs/install_logs/20241205141027" --ccs true: child process exited abnormally: 1
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: [14:12:13] CCS_INFO: In installationAbortedActionList
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: An issue was encountered while installing CCS. Would you like to submit the installation logs to help us diagnose and fix the issue?
WARNING: ccs10-native-1.0-r0 do_configure: no

似乎是我在尝试安装以下软件包时导致的错误:

警告:ccs10-native-1.0-r0 do_configure:正在执行/tmp/ccs_eab761c4-4a57-4b51-543d-420b5840055b/DS/ti_dspack_ibsetup_linux-x64_10.4.0.2437.run --prefix "/__w/1/s/build/tmp/work/ccs10-native/1.0-r0/ti/ccs1040/ccs"--   

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:脚本退出代码:1.

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:脚本输出:

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:脚本 stderr:

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure: 子进程异常退出

警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:

你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS 10.x 非常旧、不受支持。 我强烈建议至少更新到 CCS 12.8。 如果您愿意试用基于 Theia 的新 CCS 20、这有更好的选择。

    另外、您使用的 Linux 发行版和版本是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    遗憾的是、我们需要 CCS10来支持我们的传统产品、因此我们无法更新到 CCS 12.8。

    Linux 发行版:  

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57] ccs_info:开始安装

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]安装版本:10.0.00006

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]安装源 :/__w/5/s/build/tmp/work/x86_64 Linux/ccs10-native/1.0-r0/CCS10.4.0.00006_Linux-x64

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]安装温度   :/tmp/ccs_db225526-7dd1-4d00-6924-8f05e7db296a

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]安装类型   :脱机

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]操作系统             :linux

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]操作系统名称        :Ubuntu 22.04.4 LTS

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57]操作系统版本     :22.04

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57] OS Platform   :linux-x64 64-bit

    警告:ccs10-native-1.0-r0 DO_configure:[16:07:57] OSD            :ubuntu22.04.4LTS-64-bit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ubuntu22.04.4LTS-64-bit

    CCS 10.4应能与此发行版和版本配合使用。

    我假设您已解决安装程序报告的必需依赖项。 我刚刚成功地在我的 Ubuntu 22.04.2 LTS 计算机上安装了 CCS 10.4。 22.04的一个稍微旧的版本,但它不太可能产生差异。  

    请压缩整个视频 /ccs/install_logs 文件夹并附加到该主题帖。

    需再次注意的是、您所使用的 CCS 版本不受支持、因此我们只能提供有限的支持。