This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MV:所有输入引脚/存储器仿真工具的引脚延迟数据

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA3MV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448629/tda3mv-pin-delay-data-for-all-input-pin-memory-simulation-tool

器件型号:TDA3MV

工具与软件:

尊敬的 Champs:

我的客户已经使用 TDA3MV 开始布局设计、他们想获取 TDA3MV 引脚延迟的信息。

引脚延迟是内部引线键合引起的延迟。

您能否与客户分享这方面的信息?

我们是否有用于 TDA3MV 的存储器测试仿真器工具? 因此、客户在拿到真正的电路板之前就可以测试 DDR3连接。

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    客户应参考器件数据表的"DDR3布局指南"部分。  本文档记录了 PCB 级要求、尽管没有明确记录封装偏移(如果客户遵循布局指南(或复制 EVM 布局))、但接口将包括稳健运行所需的裕度(考虑封装和裸片贡献)。

    我们提供了可用于信号完整性检查的 IBIS 模型。

    TDA3x IBIS 模型

    此致、

    Kyle