请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 工具与软件:
在运行公司自己的应用程序的过程中、它会经过捕获节点、经过 vis 和 aewb 节点、然后继续执行下一个过程。
如果只应用了 Vis 节点、它会正常工作、但如果添加了 Aewb 节点、则会发生以下错误
Kernel loading done!
29.734648 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI], doing IM_SENSOR_CMD_PWRON ... !!!
29.934064 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI], doing IM_SENSOR_CMD_CONFIG ... !!!
31.479132 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI] ... Done !!!
Sensor init done!
capture format test : 0
instance param : 1
captureObj->params.numDataLanes = 4
captureObj->params.dataLanesMap[0] = 1
captureObj->params.dataLanesMap[1] = 2
captureObj->params.dataLanesMap[2] = 3
captureObj->params.dataLanesMap[3] = 4
raw check
Reading test RAW image /opt/vision_apps/test_data//img_test.raw
read_test_image_raw : Unable to open file /opt/vision_apps/test_data//img_test.raw, setting error message as all 0s
Capture init done!
VISS init done!
dccsizeget
dccsizeget done size : 22321, sdr endable : 0
test 134, 0, 0, 183
AEWB init done!
LDC init done!
mtl_Scaler init done!
TIDL init Done!
Pre_Proc Update Done!
Pre_Proc init Done!
Img Mosaic init done!
Display init done!
eraeADAS init Done!
Graph create done!
create capture check
Capture graph done!
VISS graph done!
31.801139 s: VX_ZONE_ERROR:[tivxCreateNodeByKernelName:134] Call to vxGetKernelByName failed; kernel may not be registered
31.801153 s: VX_ZONE_ERROR:[tivxSetNodeParameterNumBufByIndex:2590] Invalid node
31.801161 s: VX_ZONE_ERROR:[vxSetReferenceName:965] Invalid reference
AEWB graph done!
mtl start
vis 和 aewb 模块是从 vision_apps/module 导入的。谢谢