This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:aewb 节点错误

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448103/tda4ve-q1-aewb-node-error

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

在运行公司自己的应用程序的过程中、它会经过捕获节点、经过 vis 和 aewb 节点、然后继续执行下一个过程。

如果只应用了 Vis 节点、它会正常工作、但如果添加了 Aewb 节点、则会发生以下错误

Kernel loading done!
    29.734648 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI], doing IM_SENSOR_CMD_PWRON ... !!!
    29.934064 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI], doing IM_SENSOR_CMD_CONFIG ... !!!
    31.479132 s: ISS: Initializing sensor [IMX390_MIPI] ... Done !!!
Sensor init done!
capture format test : 0
 instance param : 1
captureObj->params.numDataLanes = 4 
captureObj->params.dataLanesMap[0] = 1 
captureObj->params.dataLanesMap[1] = 2 
captureObj->params.dataLanesMap[2] = 3 
captureObj->params.dataLanesMap[3] = 4 
raw check
Reading test RAW image /opt/vision_apps/test_data//img_test.raw 
read_test_image_raw : Unable to open file /opt/vision_apps/test_data//img_test.raw, setting error message as all 0s
Capture init done!
VISS init done!
dccsizeget 
dccsizeget done size : 22321, sdr endable : 0 
test 134, 0, 0, 183
AEWB init done!
LDC init done!
mtl_Scaler init done!
TIDL init Done! 
Pre_Proc Update Done! 
Pre_Proc init Done! 
Img Mosaic init done!
Display init done!
eraeADAS init Done! 
Graph create done!
create capture check
Capture graph done!
VISS graph done!
    31.801139 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxCreateNodeByKernelName:134] Call to vxGetKernelByName failed; kernel may not be registered
    31.801153 s:  VX_ZONE_ERROR:[tivxSetNodeParameterNumBufByIndex:2590] Invalid node
    31.801161 s:  VX_ZONE_ERROR:[vxSetReferenceName:965] Invalid reference
AEWB graph done!
mtl start

vis 和 aewb 模块是从 vision_apps/module 导入的。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在应用程序中添加了 tivxImagingLoadKernels ()?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我忘了这个。 非常感谢。