请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSEMU560V2STM-U 工具与软件:
你好。 TI 团队:
请检查是否可以修复。
XDS 560的症状 如下所示。
1) 1)"连接目标"时显示错误 (请参阅以下屏幕截图)

2) LED 指示灯(uSD、模式)呈绿色亮起。
与普通产品相比、震动时会有来自内部的声音。
内部似乎缺少电缆(估计值)。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好。 TI 团队:
请检查是否可以修复。
XDS 560的症状 如下所示。
1) 1)"连接目标"时显示错误 (请参阅以下屏幕截图)

2) LED 指示灯(uSD、模式)呈绿色亮起。
与普通产品相比、震动时会有来自内部的声音。
内部似乎缺少电缆(估计值)。
谢谢你。
您好!
[报价用户 id="562384" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444392/tmdsemu560v2stm-u-inquiry-about-the-repair ]1)"连接目标"时显示错误 (请参阅下面的屏幕截图)此错误记录在下面的文章中(搜索"cable break"):
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html
基本上、从调试探针到电路板上的 JTAG 连接存在一些连接问题。
检查探头与 JTAG 接头之间的连接。 检查 TVRef 和 TDIS 引脚。 如果这些都正常、则可能是问题。
Unknown 说:与普通产品相比、震动时有来自内部的声音。
这可能会是一个问题。 我将提请负责探头硬件的组注意该线程。
谢谢
Ki