This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU560V2STM-U:关于维修的查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444392/tmdsemu560v2stm-u-inquiry-about-the-repair

器件型号:TMDSEMU560V2STM-U

工具与软件:

你好。 TI 团队:

请检查是否可以修复。  

XDS 560的症状 如下所示。

1) 1)"连接目标"时显示错误 (请参阅以下屏幕截图)

2) LED 指示灯(uSD、模式)呈绿色亮起。

与普通产品相比、震动时会有来自内部的声音。

内部似乎缺少电缆(估计值)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="562384" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1444392/tmdsemu560v2stm-u-inquiry-about-the-repair ]1)"连接目标"时显示错误 (请参阅下面的屏幕截图)

    此错误记录在下面的文章中(搜索"cable break"):

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    基本上、从调试探针到电路板上的 JTAG 连接存在一些连接问题。

    检查探头与 JTAG 接头之间的连接。 检查 TVRef 和 TDIS 引脚。 如果这些都正常、则可能是问题。

    Unknown 说:
    与普通产品相比、震动时有来自内部的声音。

    这可能会是一个问题。 我将提请负责探头硬件的组注意该线程。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提请小组注意这一点。

    您知道谁目前正在处理此问题以及他们如何对此进行调查吗?