This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何实现 TDA4&#39电源管理

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448084/tda4vh-q1-how-can-we-do-tda4-s-power-management

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VH

工具与软件:

我们如何为 TDA4VH - j784s4执行电源管理

您能简要地回答以下问题吗?


具有4个 ARM A72内核和8个 R5F 内核(2个 MCU、6个主 MCU)

1.在 FreeRTOS 中实施电源管理。 如果是,请让我知道在哪条道路。

2。电源管理只不过是 TDA4中的 PMIC 模式、或者说它只是其中的一部分?
 
3.如果我们想使用 FreeRTOS 在 TDA4中进行电源管理、建议加载哪个内核和二进制文件。

4. TDA4的电源管理意味着我们需要监控 TDA4中连接的每个元件的电源序列。  

或者  
4.我们要实现 TDA4不同功率模式的所有测试应用 ??
5. TDA4 J784s4支持哪些和所有功耗模式以及每种模式有什么场景。

我们指的是 TDA4 5.2的 TRM。 即正确的实现方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是在 FreeRTOS 中实施的电源管理。 如果是、请告诉我位于哪个路径。

    您需要哪种模式? 通常、PM 是通过 HLOS (又名 Linux)实现的。

    Unknown 说:
    2。电源管理不过是 TDA4中的 PMIC 模式、还是只是一部分?
    [报价]

    SoC 电源模式通过控制 PMIC 来实现。 尽管硬件支持、但 SDK 当前软件端不支持。
    我们有 S2R 概念验证。

    [报价用户 id="603227" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448084/tda4vh-q1-how-can-we-do-tda4-s-power-management "]

    3.如果我们想使用 FreeRTOS 在 TDA4中进行电源管理、建议加载哪个内核和二进制文件。

    [报价]

    A72内核加载这些二进制文件。

    Unknown 说:
    4. TDA4的电源管理意味着我们需要监控 TDA4中连接的每个元件的电源序列。  

    或者  
    4.我们要实现 TDA4不同功率模式的所有测试应用 ??

    取决于您的最终目标。 通常、HLOS 控制 SOC 的电源状态。

    Unknown 说:
    5. TDA4 J784s4支持的哪些和所有功耗模式以及每种模式的情况。

    我们指的是 TDA4 5.2的 TRM。 是正确的方法。

    正确。 总结一下、硬件支持低功耗模式。 SDK 中不支持低功耗模式、但在 SDK 之外有一个挂起到 RAM 模式的概念验证。 FreeRTOS 没有实现任何低功耗模式。

    -基尔西

    [/quote]