主题中讨论的其他器件:TDA4VH
工具与软件:
我们如何为 TDA4VH - j784s4执行电源管理
您能简要地回答以下问题吗?
具有4个 ARM A72内核和8个 R5F 内核(2个 MCU、6个主 MCU)
1.在 FreeRTOS 中实施电源管理。 如果是,请让我知道在哪条道路。
2。电源管理只不过是 TDA4中的 PMIC 模式、或者说它只是其中的一部分?
3.如果我们想使用 FreeRTOS 在 TDA4中进行电源管理、建议加载哪个内核和二进制文件。
4. TDA4的电源管理意味着我们需要监控 TDA4中连接的每个元件的电源序列。
或者
4.我们要实现 TDA4不同功率模式的所有测试应用 ??
5. TDA4 J784s4支持哪些和所有功耗模式以及每种模式有什么场景。
我们指的是 TDA4 5.2的 TRM。 即正确的实现方式。