This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:Linux SDK 可以使用静态 IP 地址进行调试吗?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448883/processor-sdk-j722s-could-linux-sdk-debug-with-a-static-ip-address

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S

工具与软件:

您好、TI 专家!

     我没有网络路由器、所以我希望开发板在 TFTP 阶段和 NFS 阶段有一个静态 IP 地址。 如何解决该问题?

    和、如何更改默认引导参数?任何文件都可以存储环境变量?"boot"/boot/uEnv.txt 几乎为空。

PROCESSOR-SDK-LINUX-j722s:10_00_00

此致、

Lee Jack