请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S 工具与软件:
您好、TI 专家!
我没有网络路由器、所以我希望开发板在 TFTP 阶段和 NFS 阶段有一个静态 IP 地址。 如何解决该问题?
和、如何更改默认引导参数?任何文件都可以存储环境变量?"boot"/boot/uEnv.txt 几乎为空。
PROCESSOR-SDK-LINUX-j722s:10_00_00
此致、
Lee Jack