This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:解决 USB DFU 问题所需的帮助

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62, AM62P, SK-AM62B-P1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439302/am623-assistance-required-for-usb-dfu-issue

器件型号:AM623
主题中讨论的其他器件:AM62PAM6442、SK-AM62、 SK-AM62B-P1

工具与软件:

您好!

我尝试从 USB DFU 引导、但在使用版本10 (V10)的定制 GP 器件上失败。 但是、它会在 HSFS EVM 上成功闪烁。 为了便于参考、我附上了屏幕截图。 最初、它在版本9 (V9)上可以正常工作、但现在它在 GP 器件上无法正常工作。 您能引导我吗?



此致、Vikash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikash

    我们现在实际上并不支持 GP 太多、尤其是在 SDK 10.x 以后的版本中、我不希望 SDK 团队测试/重载 GP 器件。 您能否评估一下改用 HSFS 器件和 HSFS EVM 进行开发的情况? 否则您将继续面临开发和支持方面的挑战  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 GP 芯片、是否需要过渡到 HS-EVM FS 或更高版本? 如果客户对 GP 器件感到满意、该怎么办? 具体来说、是否计划在2034年之前停产?

    如果客户正在使用 GP、可以继续使用新的 SDK 进行构建、也可以将旧的 tiboot3.bin/ tisbl.bin 映像与新的 SDK 结合使用。 或者、这是否被禁止、因为新 SDK 与 HS-SDK FS 或 HS-SE 硬件的安全功能紧密集成?

    这是 GP 器件可以获得何种级别的支持? 如果没有、我们应该转向 FS? 如果我们不在现场设备中使用现场安全设置、那么以后设备可能会被恶意软件或意外启用 FS 功能所欺骗? 也就是说、如果我们继续使用具有最新10.x SDK 的 GP 裸片、那么可能的缺点是什么。 您能枚举吗?

    注: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/Foundational_Components_Migration_Guide.html

    指示 GP 器件仍然可以引导有符号的映像、并且 HS-OTP FS 可以引导无符号的映像、这让我相信我们可以毫无问题地迁移到 FS、除非存在芯吸的潜在缺点。 请在下面详细说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rg、

    这被分配给的主题专家本周(感恩节假期)不在办公室。  感谢您的耐心。

    此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢安德烈亚斯的更新。 下周同一时间再见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RG、

    如果客户使用的是 GP

    据我所知、没有客户应该拥有 AM62x GP 器件。

    这是 GP 设备将获得的支持级别?

    如上文所述、Mukul 不支持 GP 设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘斌、您好!

    TI 销售人员和 TI E2E 在销售 GP 器件时似乎脱节:

    https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/AM6232ATCGGAALW?qs=IPgv5n7u5QZdMZZnEmvZzA%3D%3D

    早些时候与 TI 的合作表明、寿命长达2034年。  

    1.让我们尽快解决此问题。

    2.然后让我们回过头来看看我上面建议的权变措施(如果我们可以对 GP 使用10.x 的权变措施、或者如果我们改为使用 HS-BIOS FS、则不锁定现场安全型器件的优缺点)。

    此外、我们还应将其移至新主题。 "AM6xx SDK10.0 GP 或非高安全性芯片支持"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RG

    我们销售 GP、但我们已逐渐停止在我们的测试场中测试 GP、我们的所有 EVM 和大多数客户现在都在使用 HSFS。 因此、这不是供应连续性问题、而是我们更倾向于测试和支持这一问题  

    根本原因与 AM64中所述的原因类似  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1158018/faq-processor-sdk-am64x-am64x-am243x-sr-2-0-device-type-transition

    AM62A 和 AM62P 等后续器件系列仅提供 HSFS、而不提供 GP。

    如果您要开始新的开发、我们强烈建议您立即迁移到 HSFS 器件、因为这会为您的新设计和开发提供最佳软件支持。  

    并且此前与 TI 合作的成果展示出长达2034年的使用寿命。  [报价]

    我不确定这是指什么,你能说明你在哪里看到这一点吗?

    如果您要求我们通过 GP 进行调试、但最新的 SDK 不符合要求、我想提醒您、支持将是尽力而为 的、并且可能并不总是及时、因为团队主要使用 HSFS EVM、而 SDK 测试现在也主要使用 HSFS EVM。

    希望这一点得到澄清。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul:  

    只是想确认您查看了指向销售 GP 版本 AM62器件的经销商的链接?

    我将查看 HS-FET FS 文档、了解现场安全保护的实际功能以及不保护器件是否存在相关的危险。 是时候查看了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 TI 会发布 AM6232 B *用于区分  AM6232的器件型号命名规则 A *表示 GP 和 HSFS 功能之间的裸片和功能变化(类似于截至2023年10月的姐妹产品系列 AM6442A*和 AM6442B*的情况)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rg

    抱歉(如果我不清楚)我们是销售 GP 版本、TI 还是分销商、因为我们的客户在生产中、因此我们还没有停止生产这些器件等  

    但是、我们建议您在开始新设计和开始开发时、请使用 HSFS 而不是 GP、因为这是我们最新的软件主要测试的对象、也是我们开发 EVM 上的对象(我们的原始 EVM 位于 GP 上、但这些 EVM 已被逐步淘汰、不再可用)  

    HSFS 器件的行为类似于 GP、如果您不需要在应用中进行安全启动、则无需加以保护。 SDK 文档中列出了一些次要迁移方面、但如果您使用的是最新的 SDK 和最新的 EVM、默认情况下在 HSFS 上。  

    希望这对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆

    感谢您的意见。 希望您在螺纹上闪动不会进一步混淆 RG。  

    仅供参考、我们还有一个 AM62A 系列器件。  

    https://www.ti.com/product/AM62A3 (这与 AM62不同)  

    命名规则表阐明了 GP , HS FS 请使用数据表(共享 AM64链接为您)

    https://www.ti.com/document-viewer/AM6442/datasheet#GUID-CD6E613A-70C1-4449-8B74-B692CA434DE6/TITLE-SPRSP56INT_SPRS858_PACK_00005

    了解是否命名了"EVM"来区分 GP 和 HSFS

    SK-AM62 =具有分立式电源的 GP。  

    SK-AM62B-P1 - HSFS 和 PMIC  

    我希望 RG 能够从我提供的指导中得到所需的澄清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有两个问题、

    1.有一件事我不明白(我得到10.x 不支持 GP 设备)在以后的修订版。  

    但是、如果 SSBL (tspl 和 u-boot)都已签名、并且客户可以对 u-boot 进行编码、以按照他们需要强制实施根证书和签名、为什么由10.x + SDK 构建的 Linux 不会运行/启动? 最新的10.x Linux 内核是否添加了用于检查安全硬件或某些安全硬件的模块?

    2.我需要阅读更多信息,但大多数人是否在工厂中保护 FS 设备,以强制执行有效的映像加载? 好的、3个问题和3个问题。 在保护 FS 器件时熔断保险丝、如果是、如果 boot0/boot1或文件 DOS 或 SD 卡损坏、则擦除 tiboot3/tispl 和 u-boot 映像。 您能否仅使用完全相同的密钥加载这些图像、或者是否存在允许前滚但 FSBL 代码不回滚的内部密钥? 我知道这是一个复杂的问题。 页面: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAz9Dxht0WlNjAge02XsaQ 在链接中有 A,P,X 引用没有 B?  

    3B。  https://dev.ti.com/tirex/explore/content/am62x_academy_10_00_00_00/am62x_academy_10_00_00_00/source/security/ti-overview.html 如果您 FS 在运输 HS-FET 时不执行工厂安全功能、恶意备份引导加载代码能否设置保险丝或安全模式?

    谢谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mukul、我现在看到 AM62x 和 AM64x (以及 AM62Ax 对此有所不同)的器件编号命名规则有所不同。 Brian Berner 有一组幻灯片显示了去年 AM62x 和 AM64x 之间的差异;现在对于其他 AM62*变体、这令人困惑- Brian 可能需要一个"Rosetta Stone"来绘制所有"AM6*"

    此致 Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否能快速回答上述问题?