This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:关于 AM3357的 I2C VOL

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448413/am3357-about-i2c-vol-of-am3357

器件型号:AM3357

工具与软件:

嗨、团队:

我想确认一下 I2C 的 VOL。
当 IOH = 4mA 时、I2C 被描述为 VOL = 0.45V、但我理解的是、当 IOH = 1.5mA 时、VOL 小于0.45V 是正确的吗?

该电路通过2.2kΩ 上拉电阻连接到3.3V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    我将您的主题帖发送给我们硬件团队的一位成员、征求意见。 如果您在几个工作日内未收到回复、请随意 ping 该主题。

    此致、
    Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro:

    谢谢你。  

    当输出电流降低时、内部输出晶体管上的压降也会降低 、因此输出电压接近 VDD 或 VSS。  但是、数据表 未 为其他电流指定这些参数。

    根据需要建议进行仿真、

    此致、

    Sreenivasa