请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 工具与软件:
嗨、团队:
我想确认一下 I2C 的 VOL。
当 IOH = 4mA 时、I2C 被描述为 VOL = 0.45V、但我理解的是、当 IOH = 1.5mA 时、VOL 小于0.45V 是正确的吗?
该电路通过2.2kΩ 上拉电阻连接到3.3V。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我想确认一下 I2C 的 VOL。
当 IOH = 4mA 时、I2C 被描述为 VOL = 0.45V、但我理解的是、当 IOH = 1.5mA 时、VOL 小于0.45V 是正确的吗?
该电路通过2.2kΩ 上拉电阻连接到3.3V。
此致、