工具与软件:
大家好!
我们无法通过 以太网备份引导 模式进行系统引导。
我们按图中所示放置引导模式引脚、选择 SD 卡作为主模式、以太网作为 配置了 具有内部 Tx 延迟的 RGMII 的备用模式。 我们将 SD 卡托盘留空并已通电。

我们监控了流量、但我们只能看到一些 LLDP 数据包、而没有任何 BOOTP 请求、如下所示。

相反、将以太网 RGMII 设置为主引导模式似乎 可以很好地处理下图中的配置。

在这种情况下、我们可以看到 BOOTP 请求和 TFTP 映像从我们的主机传输到 SK-AM64B 板、以及控制台上的 U-boot 提示符。

如何使备份 ethenet 引导正常工作?
BR、
Federico