This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:SDK 版本:0901某些组件需要升级到预期版本

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449889/tda4ve-q1-sdk-version-0901-some-component-need-to-upgrade-to-expected-version

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

在我的项目中、以下5个组件的风险很高。 如何将其升级到预期版本?

组件名称 当前版本  预期版本
xen-project:xen 1.1. 4.17.1/4.17.2.
madler:zlib 1.2.5.1. 1.3.1.
mbed-tls:mbedtls 2.16.1. 3.6.2.
OpenSSL:openssl 3.2.1 3.3.2
Facebook:zstd. 1.4.10. 1.5.4.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为这是一个重复的线程、所以会将其关闭