请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VE-Q1 工具与软件:
在我的项目中、以下5个组件的风险很高。 如何将其升级到预期版本?
| 组件名称 | 当前版本 | 预期版本 |
| xen-project:xen | 1.1. | 4.17.1/4.17.2. |
| madler:zlib | 1.2.5.1. | 1.3.1. |
| mbed-tls:mbedtls | 2.16.1. | 3.6.2. |
| OpenSSL:openssl | 3.2.1 | 3.3.2 |
| Facebook:zstd. | 1.4.10. | 1.5.4. |