This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我们提供 TDA4VM (J721E)和 TDA4VE (J721S2) SOM 以及 J7 CPB。
我们在这两个平台上运行视觉应用、发现有时当加载繁重或检测到的物体数量较大时、TDA4VM 上的系统会冻结、但 TDA4VE 上从未发生过这种情况。
当应用程序运行数小时或更长时间时、通常会发生系统冻结。
当系统冻结时、主 UART 上不会有任何特殊日志、并且主 UART 除非再次上电再断电、否则不会响应。
我们使用的 RTOS SDK 是 R8.5、我们配置的应用的 TIOVX 图形如下所示:
GRAPH: app_od_srv_graph (#nodes = 8, #executions = 1960505) NODE: CAPTURE1: capture_node: avg = 30703 usecs, min/max = 163 / 62975 usecs, #executions = 1960505 NODE: VPAC_LDC1: ldc_node: avg = 16449 usecs, min/max = 16051 / 18363 usecs, #executions = 1960505 NODE: A72-0: OpenGL_SRV_Node: avg = 12415 usecs, min/max = 10602 / 39466 usecs, #executions = 1960505 NODE: DISPLAY1: Display_node: avg = 16554 usecs, min/max = 97 / 33278 usecs, #executions = 1960505 NODE: VPAC_MSC1: scaler_node: avg = 24864 usecs, min/max = 24446 / 26323 usecs, #executions = 1960505 NODE: DISPLAY1: Display_node: avg = 16544 usecs, min/max = 95 / 33361 usecs, #executions = 1960505 NODE: DSP-1: PreProcNode: avg = 1195 usecs, min/max = 1105 / 11773 usecs, #executions = 1960505 NODE: DSP_C7-1: tidl_node: avg = 20156 usecs, min/max = 16778 / 24047 usecs, #executions = 1960505 PERF: FILEIO: avg = 0 usecs, min/max = 4294967295 / 0 usecs, #executions = 0 PERF: TOTAL: avg = 33327 usecs, min/max = 32276 / 34428 usecs, #executions = 1801 PERF: TOTAL: 30. 0 FPS
我们不知道如何调试这种情况。
请向我们说明如何解决问题。
谢谢。
此致、
Christophyer
您好!
您能否确认在哪个内核中观察到冻结?
您可以连接到 CCS 并连接到内核、以查看它们所在的位置。
此致、
Nikhil
您好、Nikhil:
感谢您提供的信息。
如果我想查看哪个内核是冻结的、您建议购买以下哪些 JTAG 型号?
TMDSEMU110-U - XDS110 JTAG 调试探针
或者
TMDSEMU560V2STM-U - XDS560软件 v2系统跟踪 USB 调试探针
购买产品时、我会咨询当地的 TI 联系方式。
关于如何使用 JTAG 和 CCS 调试、能否参考以下链接?
谢谢。
此致、
Christopher
尊敬的 Christoper:
我相信您目前在使用 EVM 吗? 如果存在、则 EVM 上有一个可用于调试的板载 XDS110。
您可以将 UART 线缆连接到此端口、然后将另一个线缆连接到 PC、并安装 CCS 和使用相同的线缆
6. J721E 的 CCS 设置—Processor SDK RTOS J721E
此致、
Nikhil
您好、Nikhil:
感谢您的反馈。
我将参考您提供的链接、看看它是否起作用。
这个线程云被关闭。
谢谢
此致、
Christopher