This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:如何调试 TDA4VM EVB 上的系统冻结

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TDA4VM, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449250/tda4vm-how-to-debug-system-freeze-on-tda4vm-evb

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U、TMDSEMU560V2STM-U

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:  

我们提供 TDA4VM (J721E)和 TDA4VE (J721S2) SOM 以及 J7 CPB。

我们在这两个平台上运行视觉应用、发现有时当加载繁重或检测到的物体数量较大时、TDA4VM 上的系统会冻结、但 TDA4VE 上从未发生过这种情况。

当应用程序运行数小时或更长时间时、通常会发生系统冻结。

当系统冻结时、主 UART 上不会有任何特殊日志、并且主 UART 除非再次上电再断电、否则不会响应。

我们使用的 RTOS SDK 是 R8.5、我们配置的应用的 TIOVX 图形如下所示:  


GRAPH: app_od_srv_graph (#nodes =   8, #executions = 1960505)
 NODE:       CAPTURE1:             capture_node: avg =  30703 usecs, min/max =    163 /  62975 usecs, #executions =    1960505
 NODE:      VPAC_LDC1:                 ldc_node: avg =  16449 usecs, min/max =  16051 /  18363 usecs, #executions =    1960505
 NODE:          A72-0:          OpenGL_SRV_Node: avg =  12415 usecs, min/max =  10602 /  39466 usecs, #executions =    1960505
 NODE:       DISPLAY1:             Display_node: avg =  16554 usecs, min/max =     97 /  33278 usecs, #executions =    1960505
 NODE:      VPAC_MSC1:              scaler_node: avg =  24864 usecs, min/max =  24446 /  26323 usecs, #executions =    1960505
 NODE:       DISPLAY1:             Display_node: avg =  16544 usecs, min/max =     95 /  33361 usecs, #executions =    1960505
 NODE:          DSP-1:              PreProcNode: avg =   1195 usecs, min/max =   1105 /  11773 usecs, #executions =    1960505
 NODE:       DSP_C7-1:                tidl_node: avg =  20156 usecs, min/max =  16778 /  24047 usecs, #executions =    1960505

 PERF:           FILEIO: avg =      0 usecs, min/max = 4294967295 /      0 usecs, #executions =          0
 PERF:            TOTAL: avg =  33327 usecs, min/max =  32276 /  34428 usecs, #executions =       1801

 PERF:            TOTAL:   30. 0 FPS

我们不知道如何调试这种情况。

请向我们说明如何解决问题。

谢谢。

此致、

Christophyer