This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414T:烘烤温度和桥接

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1433610/tms320c6414t-bake-out-temperatures-and-bridging

器件型号:TMS320C6414T

工具与软件:

您好!

我们最近在  TMS320C6414TBGLZA6和 TMS320C6414TBGLZ6 器件型号上遇到过一些连接问题。 我们认为、这可能是由于器件内的水分所致、但即使是烘烤后也会有一些问题。

您能否确认这些器件的正确烘烤时间和温度? 我们认为125°C 下的烘烤时间为96小时、因为它是大于17mm x 17mm 的 BGA 封装、但不确定此封装是否符合注释5、因为这可能需要比 J-STD-033D 表中列出的更长的烘烤时间。  

此外,如果你有任何想法,为什么我们可能会遇到桥在这些部分突然-这将是非常感谢的。 作为供参考的~、我们自2011年以来一直在使用这些器件、没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    感谢您的提问。

    您能否帮助我了解该问题是出现在特定批次中还是出现在多个批次和电路板组装批次中。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    从我们所看到的 数据来看、到目前为止、我所能知道的是两种不同的生产日期代码。 正如我提到的、我们自2011年起就使用过这些器件、据我所知、我们没有看到这个问题。 我不确定如何从器件标识获取生产日期代码、但这是器件本身的独特之处:

    TMS320C6414TBGLZA6:N20美元- 28ZC599

    TMS320C6414TBGLZ6:N20美元- 85AN05W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    让我检查一下。

    设备在使用前是否存放了很长时间?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    我相信供应商提供的生产日期代码表明、"A6"的变体可能是2022年末、也可能是2023年初。 我不确定"6"变体的生产日期代码。 希望您能够通过器件标识辨别这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    谢谢你。 我已在内部联系团队。  

    设备在使用前是否存储了很长的时间?

    关于这个问题的任何想法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kallikuppa:

    抱歉、我说它们来自我们的供应商、从2022年到2023年、我指的是它们存储了很长一段时间。 不过、我们在使用前已经根据 J-STD-033对这些器件进行了烘烤。 我们甚至在第一次桥接发生后第二次烘烤,以仔细检查烘烤是否正确完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    规格。 我正在内部与团队核实。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    我只是想签入这个、看看您是否有任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    请参考我从团队收到的意见。

    此致、

    Sreenivasa

    e2e.ti.com/.../standard-label-on-the-dry-pack-has-instructions.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    感谢您提供此文档。 因此、如果我们正确遵循了这些烘烤程序、您是否知道为什么我们会突然看到这批器件存在衔接问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    谢谢你。

    请参阅我收到的以下输入  

    客户描述太模糊。 我不知道"一些桥接问题"是什么意思。 如果我们要进一步评论、就需要一些证据。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    很抱歉这么晚才回复,我已经不在镇上了。

    我们不清楚为何在这批产品的回流过程中突然出现这些问题、因此我没有提供其他证据。

    回到原来的问题。 我是否能够确认 上面公布的 J-STD-033D 表格中的注释5不适用于这些器件?  125°C 下96小时是正确的烘干温度?

    我们希望能够避免对这些器件进行正确烘烤、而湿度不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    谢谢你。

    我来向团队核实一下。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    请参阅我收到的以下输入。

    此致、

    Sreenivasa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kallikuppa

    听起来不错! 感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin Campbell

    感谢您的留言。

    此致、

    Sreenivasa