工具与软件:
尊敬的香槟:
我们是否有时间从部分 IO 过渡到工作模式? 以及从工作模式到部分 IO 的时间。
谢谢。此致、One 和 Zero
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的香槟:
我们是否有时间从部分 IO 过渡到工作模式? 以及从工作模式到部分 IO 的时间。
谢谢。此致、One 和 Zero
您好!
很抱歉、昨天的 E2E 出现故障。
部分 I/O ->活动状态(Linux 已恢复)将取决于引导时间、因为部分 I/O 唤醒会触发冷启动。 这意味着引导 Linux 所需的时间与从部分 I/O 恢复所需的时间相同
活动状态->部分 I/O 将取决于将暂停的驱动程序。
对于这两种情况、这取决于正在运行的应用程序及其使用的驱动程序。
如果需要真实的数据、如果您提供了所使用的 SDK 版本、我可以尝试进行一些测量。
此致、
Anshu
您好!
以下数据来自使用 SD 卡引导的 Linux SDK 10.0。
将 SoC 暂停到部分 I/O 模式需要2.816秒。 SoC 处于部分 I/O 模式且触发唤醒事件后、需要21.358秒才能恢复 Linux。
请注意、根据使用的应用和外设+驱动程序、先前关于这些测量值会有何差异的注释。 打印内核消息往往会增加延迟。
请参阅 Linux SDK 文档中有关缩短冷启动序列引导时间的以下页面: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html
此致、
Anshu