This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:从部分 IO 到活动状态的时间

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1446955/am620-q1-time-from-partial-io-to-active-state

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

尊敬的香槟:

我们是否有时间从部分 IO 过渡到工作模式? 以及从工作模式到部分 IO 的时间。

谢谢。此致、One 和 Zero

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、昨天的 E2E 出现故障。

    部分 I/O ->活动状态(Linux 已恢复)将取决于引导时间、因为部分 I/O 唤醒会触发冷启动。 这意味着引导 Linux 所需的时间与从部分 I/O 恢复所需的时间相同


    活动状态->部分 I/O 将取决于将暂停的驱动程序。

    对于这两种情况、这取决于正在运行的应用程序及其使用的驱动程序。

    如果需要真实的数据、如果您提供了所使用的 SDK 版本、我可以尝试进行一些测量。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshu:

    如果你能提供一个圆珠笔号码,那就很好了。

    用例是通过 SPI NOR 引导、Linux 位于 eMMC 中

    谢谢、1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将使用默认的 Linux SDK 10.0进行延迟测量、以便在明天一天结束时进行估算和报告。

    此致、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下数据来自使用 SD 卡引导的 Linux SDK 10.0。

    将 SoC 暂停到部分 I/O 模式需要2.816秒。 SoC 处于部分 I/O 模式且触发唤醒事件后、需要21.358秒才能恢复 Linux。

    请注意、根据使用的应用和外设+驱动程序、先前关于这些测量值会有何差异的注释。 打印内核消息往往会增加延迟。

    请参阅 Linux SDK 文档中有关缩短冷启动序列引导时间的以下页面: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/10_00_07_04/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html


    此致、

    Anshu