请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具与软件:
以下数据表中的 CTRLMMR_PADCONFIG171寄存器是否误认为 CTRLMMR_PADCONFIG64寄存器?
TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 Jacinto 处理器数据表(修订版 B)
J784S4_Registers_20240628.xlsx 显示 CTRLMMR_PADCONFIG 最多只能有71个。
查看设备树、似乎已将 MMC1_CLKlB 分配给 CTRLMMR_PADCONFIG64 (0x0011C100)。
TI-u-boot-2023.04+gitAUTOINC+f9b966c674/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts
main_mmc1_pins_default: main-mmc1-pins-default {
pinctrl-single,pins = <
J784S4_IOPAD(0x104, PIN_INPUT, 0) /* (AB38) MMC1_CLK */
J784S4_IOPAD(0x108, PIN_INPUT, 0) /* (AB36) MMC1_CMD */
J784S4_IOPAD(0x100, PIN_INPUT, 0) /* (No Pin) MMC1_CLKLB */
J784S4_IOPAD(0x0fc, PIN_INPUT, 0) /* (AA33) MMC1_DAT0 */
J784S4_IOPAD(0x0f8, PIN_INPUT, 0) /* (AB34) MMC1_DAT1 */
J784S4_IOPAD(0x0f4, PIN_INPUT, 0) /* (AA32) MMC1_DAT2 */
J784S4_IOPAD(0x0f0, PIN_INPUT, 0) /* (AC38) MMC1_DAT3 */
J784S4_IOPAD(0x0e8, PIN_INPUT, 8) /* (AR38) TIMER_IO0.MMC1_SDCD */
>;
};
*当 PADCONFIG64的 RXACTIVE 位为0时、SD 卡无法访问;当它为1时、可以访问。