This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:关于 MMC 引脚设置

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1445322/tda4vh-q1-about-mmc-pin-settings

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

以下数据表中的 CTRLMMR_PADCONFIG171寄存器是否误认为 CTRLMMR_PADCONFIG64寄存器?

TDA4VH-Q1、TDA4AH-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AP-Q1 Jacinto 处理器数据表(修订版 B)

J784S4_Registers_20240628.xlsx 显示 CTRLMMR_PADCONFIG 最多只能有71个。

查看设备树、似乎已将 MMC1_CLKlB 分配给 CTRLMMR_PADCONFIG64 (0x0011C100)。

TI-u-boot-2023.04+gitAUTOINC+f9b966c674/arch/arm/dts/k3-j784s4-evm.dts

	main_mmc1_pins_default: main-mmc1-pins-default {
		pinctrl-single,pins = <
			J784S4_IOPAD(0x104, PIN_INPUT, 0) /* (AB38) MMC1_CLK */
			J784S4_IOPAD(0x108, PIN_INPUT, 0) /* (AB36) MMC1_CMD */
			J784S4_IOPAD(0x100, PIN_INPUT, 0) /* (No Pin) MMC1_CLKLB */
			J784S4_IOPAD(0x0fc, PIN_INPUT, 0) /* (AA33) MMC1_DAT0 */
			J784S4_IOPAD(0x0f8, PIN_INPUT, 0) /* (AB34) MMC1_DAT1 */
			J784S4_IOPAD(0x0f4, PIN_INPUT, 0) /* (AA32) MMC1_DAT2 */
			J784S4_IOPAD(0x0f0, PIN_INPUT, 0) /* (AC38) MMC1_DAT3 */
			J784S4_IOPAD(0x0e8, PIN_INPUT, 8) /* (AR38) TIMER_IO0.MMC1_SDCD */
		>;
	};

*当 PADCONFIG64的 RXACTIVE 位为0时、SD 卡无法访问;当它为1时、可以访问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Okudera-San、

    很抱歉响应延迟。 感谢您提醒我们注意这一点!

    是的、数据表中的此脚注不正确。 我在内部报告过这种情况、我们将在数据表中更正此脚注、以便反映 PADCONFIG64而不是 PADCONFIG171。

    此致、
    标记