This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:使用 Σ-Δ 层时结果不正确(AM62A、PSDK 10.0)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448554/sk-am62a-lp-incorrect-result-when-using-sigmoid-layer-am62a-psdk-10-0

器件型号:SK-AM62A-LP
主题中讨论的其他器件:AM67A

工具与软件:

您好!


之前、我提出了一个有关 PSDK 9.2在 J722S 上的 Σ-Δ 操作的问题。 J722S 上的问题已在 PSDK 10.0中解决。

(https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1416268/processor-sdk-j722s-incorrect-result-when-using-sigmoid-layer)

但是、AM62A 上也会出现相同的 sigmoid 问题、即使 PSDK 10.0也是如此。 您能检查一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在其中包含最后一个 TT /历史记录。 我们在上一个 SDK 版本中添加了对该层的支持。 一些关于您的环境/观察结果的澄清问题:

    • 您使用哪些工具标签进行编译?  
      • SDK 10.0兼容工具有多个版本(版本标签10_00_02_00、 10_00_04_00、 10_00_06_00和10_00_08_00 )
    • 您是否在目标上和主机仿真中都观察到了这种行为?
    • 前一张 TT 中的相同玩具模型是否也适用于此处? 如果是、无需发送新的模型文件-我可以从上一个线程中提取。
    • 您能否确认这是完全相同的问题、其中看起来随机的值会生成0xFF 而不是0x0?

    您还能为这个模型提供您的工件或至少一个 SVG 吗?  

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    对问题的答复如下。

    • 工具标签:10_00_08_00
    • 主机仿真正常运行、但目标无法正常运行。
      一些应该是00的值在板上显示为 FF。
    • 在此回复中附加文件
    • 是、AM62A PSDK 10.0中也存在同样的问题。

    此致、

    Younheon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Younheon

    感谢您提供这些信息。  

    我在目标上重现了您的网络问题-我看到与您对此输入相同的痕迹。 这种情况下使用的 C7x 固件与10_00_06_00工具版本一致、该版本将包含 J722S 的修复程序。 我可以从这一 层和前一层看到输出是如何映射的、例如

    previous layer: 00000460  cb c8 c5 c5 c5 c3 c4 c3  c2 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c2
    sigmoid layer: 00000460  04 02 01 01 01 ff 00 ff  00 ff ff ff ff ff ff 00

     0xC2的(量化)值映射到0x0、0xc3映射到0xFF、0xc4映射到0x01。 这显然不正确。 让我为 AM62A 记录此问题。 我感到惊讶的是、J722S (也称为 AM67A、也称为 TDA4AEN)的修复不会在此处应用。 但是、我认为这些激活函数使用不同的实现、因此不会同时修复。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reese:

    感谢您关注此问题。 如果对此事有任何更新、请告知我。

    谢谢您、
    Younheon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎大家、我将在这里就最新情况发表评论。

    BR、
    Reese