主题中讨论的其他器件:AM67A
工具与软件:
您好!
之前、我提出了一个有关 PSDK 9.2在 J722S 上的 Σ-Δ 操作的问题。 J722S 上的问题已在 PSDK 10.0中解决。
但是、AM62A 上也会出现相同的 sigmoid 问题、即使 PSDK 10.0也是如此。 您能检查一下吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
之前、我提出了一个有关 PSDK 9.2在 J722S 上的 Σ-Δ 操作的问题。 J722S 上的问题已在 PSDK 10.0中解决。
但是、AM62A 上也会出现相同的 sigmoid 问题、即使 PSDK 10.0也是如此。 您能检查一下吗?
谢谢你。
您好!
感谢您在其中包含最后一个 TT /历史记录。 我们在上一个 SDK 版本中添加了对该层的支持。 一些关于您的环境/观察结果的澄清问题:
您还能为这个模型提供您的工件或至少一个 SVG 吗?
BR、
Reese
尊敬的 Reese:
对问题的答复如下。

此致、
Younheon
您好、 Younheon
感谢您提供这些信息。
我在目标上重现了您的网络问题-我看到与您对此输入相同的痕迹。 这种情况下使用的 C7x 固件与10_00_06_00工具版本一致、该版本将包含 J722S 的修复程序。 我可以从这一 层和前一层看到输出是如何映射的、例如
previous layer: 00000460 cb c8 c5 c5 c5 c3 c4 c3 c2 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c2 sigmoid layer: 00000460 04 02 01 01 01 ff 00 ff 00 ff ff ff ff ff ff 00
0xC2的(量化)值映射到0x0、0xc3映射到0xFF、0xc4映射到0x01。 这显然不正确。 让我为 AM62A 记录此问题。 我感到惊讶的是、J722S (也称为 AM67A、也称为 TDA4AEN)的修复不会在此处应用。 但是、我认为这些激活函数使用不同的实现、因此不会同时修复。
BR、
Reese