This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:C6x_1/2会影响视频通道吗?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1450029/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-does-c6x_1-2-affect-the-video-channel

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

    在向 DSP 添加一些小算法之后(C6x_1 CPU:20%)、
图像闪烁发生在 camera->video->DSS 中。

1.这可能吗?
 ?可以禁用 C6x_1/2 μ s 的 TIOVX 功能
谢谢

东张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    或者 可以禁用 c6x_1/2?
    的 TIOVX 功能

    您是否意味着您不希望在这些内核上运行 vision_apps 固件?

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对音频 μ、 使用1个 C66、并使用 IPC。
    C66_1和 C66_2都具有 func、

    #if defined(x86_64) || defined(C66)
    void tivxRemoveTargetKernelDLColorConvert(void);
    #endif
    
    static Tivx_Target_Kernel_List  gTivx_target_kernel_list[] = {
        {&tivxAddTargetKernelOCPreProc, &tivxRemoveTargetKernelOCPreProc},
        {&tivxAddTargetKernelOCPostProc, &tivxRemoveTargetKernelOCPostProc},
        {&tivxAddTargetKernelPoseViz, &tivxRemoveTargetKernelPoseViz},
        {&tivxAddTargetKernelDrawKeypointDetections, &tivxRemoveTargetKernelDrawKeypointDetections},
        {&tivxAddTargetKernelDrawBoxDetections, &tivxRemoveTargetKernelDrawBoxDetections},
        {&tivxAddTargetKernelDLPreProc, &tivxRemoveTargetKernelDLPreProc},
        {&tivxAddTargetKernelDLColorBlend, &tivxRemoveTargetKernelDLColorBlend},
        {&tivxAddTargetKernelDLDrawBox, &tivxRemoveTargetKernelDLDrawBox},
        {&tivxAddTargetKernelImgPreProc, &tivxRemoveTargetKernelImgPreProc},
        {&tivxAddTargetKernelPixelViz, &tivxRemoveTargetKernelPixelViz},
        {&tivxAddTargetKernelODPostProc, &tivxRemoveTargetKernelODPostProc},
        {&tivxAddTargetKernelDofPlaneSep, &tivxRemoveTargetKernelDofPlaneSep},
        {&tivxAddTargetKernelVisualLocalization, &tivxRemoveTargetKernelVisualLocalization},
    #if defined(x86_64) || defined(C66)
        {&tivxAddTargetKernelDLColorConvert, &tivxRemoveTargetKernelDLColorConvert},
    #endif
    };

    能否在 C66_2中删除这些函数而不影响视觉应用?

    谢谢

    东张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果您不使用此功能、则删除相同的功能。

    此外、如果您未将 C66x 内核用于 vision_apps、您可以通过以下2个步骤删除整个内容。

    步骤1:中 vision_apps/platform/j721e/rtos/common/app_cfg.h、  您可以注释掉 ENABLE_IPC_C66x_1和2

    步骤2:中 SDK_builder/vision_apps_build_flags.mak  您可以将 BUILD_CPU_C6x_1和2更改为"NO"

    这样、VISION_APPS 二进制文件不会连接到 C66x 内核

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我不想删除内核 c66x_1和2、

    如上所述、  
    启用音频 ALG 后、将使显示屏闪烁、  
    因此、删除 c66x_2部分或全部 tiovx func、有可能吗?

    谢谢  

    Dong Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、您可以移除 C66x 的未使用部分。

    此致、

    Nikhil