请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VEN-Q1 工具与软件:
尊敬的香槟:
我在我们的文档中找不到在我们的 MCAL 驱动程序中提到 SPI 从模式支持的任何信息。 有人可以确认我们是否支持 SPI 从模式....
谢谢、1和0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的香槟:
我在我们的文档中找不到在我们的 MCAL 驱动程序中提到 SPI 从模式支持的任何信息。 有人可以确认我们是否支持 SPI 从模式....
谢谢、1和0
您好!
请确认 SPI 驱动程序支持从设备配置并支持我们如何实现此配置?
SPI IP 支持从模式、但不支持 MCAL 驱动程序。 AUTOSAR 规范告诉我们仅将 MCAL 驱动程序用于主模式。
[SWS_SPI_00040]⌈SPI 处理程序/驱动器仅处理主模式。⌋
此致
Tarun Mukesh