This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:MCAL - SPI 从模式

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448219/tda4ven-q1-mcal---spi-slave-mode

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具与软件:

尊敬的香槟:

我在我们的文档中找不到在我们的 MCAL 驱动程序中提到 SPI 从模式支持的任何信息。 有人可以确认我们是否支持 SPI 从模式....

谢谢、1和0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将 SPI 实例作为从器件连接、如果主器件已经提供时钟、则它们在使用 SPI 实例时不会出现问题。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我分析过 MCAL SPI 驱动程序、发现在代码中:

      

    SPI 驱动程序版本:

    请确认 SPI 驱动程序支持从器件配置并支持我们如何进行配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认 SPI 驱动程序支持从设备配置并支持我们如何实现此配置?

    SPI IP 支持从模式、但不支持 MCAL 驱动程序。 AUTOSAR 规范告诉我们仅将 MCAL 驱动程序用于主模式。

    [SWS_SPI_00040]⌈SPI 处理程序/驱动器仅处理主模式。⌋

    此致

    Tarun Mukesh