工具与软件:
大家好、团队成员:
我正在尝试 如何使用我的 Yocto 应用程序来使用扩展 OTP 读取/写入执行、
这些都是我们需要构建的处理器。 我有一个 Yocto 构建应用、我想需要使用 TISCI API 来写入/读取扩展 OTP 数据。
我正在尝试确定如何添加相关的源文件并包含正确的头文件、但我不确定具体如何进行。
查看 MCU plus SDK 10_00_00_14中的一些示例代码时、可以看到特定的标头(deiver/sciclient.h、ext_otp.h 等) )我得到的印象是、这是用于 R5和/或 M4的代码。
代码布局和结构对我来说不清楚,我只是不知道如何开始尝试从运行的 Linux 应用程序操作扩展 OTP。 是否有更具体的相关指南?
此致、
-RJ