This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:AM62P PMIC 连接、用于提供低功耗支持

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1442504/sk-am62p-lp-am62p-pmic-connection-for-low-power-support

器件型号:SK-AM62P-LP
主题中讨论的其他器件: AM62P

工具与软件:

您好!

参考 SK-AM62P-LP EVK (PROC164E1-1)原理图中的以下实现:

1.假设 U85.1 SEL = LOW 是否可以支持低功耗模式、这种看法是正确的?

2.如果是这样、如果 SEL= HIGH (不支持低功耗模式)、为什么 PMIC_LPM_EN0会通过缓冲器和 FET 连接到 PMIC 引脚17?

感谢您的支持、

Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jhon、您好!  

    感谢您的提问。

    让我在内部检查并分配给预期。

    请预计美国节假日将延迟回复。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    感谢您使用 E2E。 SoC 和 PMIC 之间的连接取决于低功耗模式要求(如果有)。 应用中很可能不需要 U85多路复用器。 此多路复用器放置在 EVM 中、因此我们可以使用相同的 PMIC 可订购产品测试所有 SoC 低功耗模式。  

    您是否计划使用"部分 IO"或"IO+DDR"低功耗模式?

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想选择使用 "部分 IO"或"IO+DDR"低功耗模式。

    U85 应该设置为什么状态?

    您能提到上面的问题1、2吗?

    谢谢!

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    以下是有关如何在 AM62P EVM 中配置 U85 MUX 的信息。 如有任何问题、请告诉我们。  

    用于"部分 IO"低功耗模式

    • J12未安装/开路(U85 SEL 引脚=高电平)。 在该配置中、PMIC_LPM_EN0会在进入"部分 IO 低功耗模式"时驱动 PMIC 使能引脚以关闭 PMIC。 只有外部分立式器件保持开启状态(即 VDD_CANUART、VDDSHV_CANUART)。  

    用于"IO + DDR"低功耗模式

    • J12已安装(U85 SEL 引脚=低电平)。 在该配置中、PMIC_LPM_EN0会驱动 PMIC_NSLEEP (GPIO4)以关闭特定的 PMIC 电源轨(即 VDD_CORE、VDDA1V8)。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的答复。

    1.为符合 AM62P 数据表中的术语、您能否验证这是两种功耗模式:

    a."仅 RTC"=  "部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒"

    B.   "RTC+DDR"="  仅 I/O + DDR 处于自刷新状态以挂起至 RAM"

    2. "深度睡眠"  所述的值 巨大 第3次 低功耗模式、还是以上模式之一? 如果它不同、那么两者之间的区别是什么  "RTC+DDR" 和  "DeepSleep (深度睡眠)"?

    3.在哪些电源模式下、  VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 需要由常开电源供电?

    4.是否可以同时支持两者 "仅 RTC"、"RTC+DDR"   实现不同的设计模式、或者它是否需要单独的器件树? 这样做有什么好处/感觉?

    5. AM62P 软件中实现了哪些模式、默认低功耗模式是什么?

    感谢您的澄清、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    正确的、AM62P 没有"RTC Only"或"RTC+DDR"低功耗模式。 它具有"部分 IO"和"IO+DDR"。 很抱歉这里出现了混淆。

    • "部分 IO" 是一种低功耗模式、需要 为 CANUART 电源轨(VDD_CANUART、VDDSHV_CANUART)和常开型分立式器件供电。 PMIC 可支持其余的低功耗模式。

    • 为了支持"IO+DDR"、PMIC 会关闭内核电源轨和1.8V 模拟电压。 DDR 处于自更新状态。   

     

    您可以在技术参考手册的 6.2.4电源模式部分中找到有关每种 AM62P 低功耗模式的更多详细信息(包括唤醒资源、用例、电源域等)。 链接如下: https://www.ti.com/lit/pdf/spruj83

     

    如果您有其他问题、请告诉我们。  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的及时回复。

    1.您能在上述第4季度提供建议吗?

    2.我们还希望支持 DeepSleep 模式,根据 RM 第6.2.4节,这是第三种模式。 实施应该像"IO + DDR"低功耗模式 U85 SEL 引脚=低电平、以便 PMIC_LPM_EN0驱动 PMIC_nSLEEP (GPIO4)吗? 或者  、如果 U85 SEL 引脚=高电平、也可以支持 DEEPSLEEP 模式?

    感谢您的支持、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    请查找以下答案、如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    1. 使用同一 PMIC GPIO 支持"IO+DDR"和"部分 IO"时、需要在进入低功耗模式之前修改 PMIC 配置。 这可能还需要订购具有自定义 OTP 设置的新 PMIC。 请注意、PMIC 寄存器设置在下电上电后恢复为默认值。 使用 PMIC 使能引脚(通过关闭整个 PMIC)支持"部分 IO"低功耗模式的理念是实现最低功耗。  
    2. 要支持 DeepSleep 低功耗模式、您可以遵循与"IO+DDR"相同的硬件配置、其中处理器 PMIC_LPM_EN 信号控制 PMIC GPIO。   

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确认一下、

    1. "DEEPSLEEP"或"IO+DDR"低功耗模式无法 与 "部分 IO" 低功耗模式共存、因为"部分 IO"需要不同的 PMIC 连接方案。

    2.如果是 "部分 IO"、  VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 应连接到常开 型电源、而不是用于 DEEPSLEEP"或"IO+DDR"?

    AM62Px 数据表在第84页的注释2、9中对此并不明确、这似乎与之相矛盾、但在第97页注释3、9中似乎支持这一点-请确认

    3.对于 "部分 IO"、需要特殊的 PMIC OTP? 如果是、哪个 P/N?  

    4. EVK 默认 PMIC P/N 可以支持哪些模式: TPS6522430RAHRQ1

    非常感谢您对此的支持

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    感谢您的耐心。 请在下面找到我的反馈、如果您有任何其他问题、请告诉我们:

    1. 是的、"PMIC_LPM_EN"信号控制不同的 PMIC 信号、以触发"部分 IO"或"IO+DDR"。  
    2. 部分 IO 是唯一需要将 CANUART 电源轨连接到常开电源的低功耗模式。 抱歉、数据表中存在混淆。  
    3. 相同的 PMIC 可订购/OTP 配置(即 TPS6522430-Q1)可用于支持任何 AM62P 低功耗模式。 "部分 IO"和其余低功耗模式之间的唯一变化是由处理器的"PMIC_LPM_EN"信号控制的 PMIC 信号。  
    4. AM62P 入门套件支持所有低功耗模式的硬件连接。 支持"部分 IO"时、U85多路复用器的 SEL 引脚是唯一需要更改的引脚。  

    谢谢!

    Brenda