主题中讨论的其他器件: AM62P
工具与软件:
您好!
参考 SK-AM62P-LP EVK (PROC164E1-1)原理图中的以下实现:

1.假设 U85.1 SEL = LOW 是否可以支持低功耗模式、这种看法是正确的?
2.如果是这样、如果 SEL= HIGH (不支持低功耗模式)、为什么 PMIC_LPM_EN0会通过缓冲器和 FET 连接到 PMIC 引脚17?
感谢您的支持、
Jhon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
参考 SK-AM62P-LP EVK (PROC164E1-1)原理图中的以下实现:

1.假设 U85.1 SEL = LOW 是否可以支持低功耗模式、这种看法是正确的?
2.如果是这样、如果 SEL= HIGH (不支持低功耗模式)、为什么 PMIC_LPM_EN0会通过缓冲器和 FET 连接到 PMIC 引脚17?
感谢您的支持、
Jhon
尊敬的 Jhon:
以下是有关如何在 AM62P EVM 中配置 U85 MUX 的信息。 如有任何问题、请告诉我们。
用于"部分 IO"低功耗模式 :
用于"IO + DDR"低功耗模式 :
谢谢!
Brenda
尊敬的 Brenda Diaz:
感谢您的答复。
1.为符合 AM62P 数据表中的术语、您能否验证这是两种功耗模式:
a."仅 RTC"= "部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒"
B. "RTC+DDR"=" 仅 I/O + DDR 处于自刷新状态以挂起至 RAM"
2. "深度睡眠" 所述的值 巨大 、 第3次 低功耗模式、还是以上模式之一? 如果它不同、那么两者之间的区别是什么 "RTC+DDR" 和 "DeepSleep (深度睡眠)"?
3.在哪些电源模式下、 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 需要由常开电源供电?
4.是否可以同时支持两者 "仅 RTC"、"RTC+DDR" 实现不同的设计模式、或者它是否需要单独的器件树? 这样做有什么好处/感觉?
5. AM62P 软件中实现了哪些模式、默认低功耗模式是什么?
感谢您的澄清、
Jhon
尊敬的 Jhon:
正确的、AM62P 没有"RTC Only"或"RTC+DDR"低功耗模式。 它具有"部分 IO"和"IO+DDR"。 很抱歉这里出现了混淆。
您可以在技术参考手册的 6.2.4电源模式部分中找到有关每种 AM62P 低功耗模式的更多详细信息(包括唤醒资源、用例、电源域等)。 链接如下: https://www.ti.com/lit/pdf/spruj83
如果您有其他问题、请告诉我们。
谢谢!
Brenda
您好、 Brenda Diaz
感谢您的及时回复。
1.您能在上述第4季度提供建议吗?
2.我们还希望支持 DeepSleep 模式,根据 RM 第6.2.4节,这是第三种模式。 实施应该像"IO + DDR"低功耗模式 U85 SEL 引脚=低电平、以便 PMIC_LPM_EN0驱动 PMIC_nSLEEP (GPIO4)吗? 或者 、如果 U85 SEL 引脚=高电平、也可以支持 DEEPSLEEP 模式?
感谢您的支持、
Jhon
尊敬的 Jhon:
请查找以下答案、如果您有任何其他问题、请告诉我们。
谢谢!
Brenda
您好、 Brenda Diaz
确认一下、
1. "DEEPSLEEP"或"IO+DDR"低功耗模式无法 与 "部分 IO" 低功耗模式共存、因为"部分 IO"需要不同的 PMIC 连接方案。
2.如果是 "部分 IO"、 VDD_CANUART 和 VDDSHV_CANUART 应连接到常开 型电源、而不是用于 DEEPSLEEP"或"IO+DDR"?
AM62Px 数据表在第84页的注释2、9中对此并不明确、这似乎与之相矛盾、但在第97页注释3、9中似乎支持这一点-请确认
3.对于 "部分 IO"、需要特殊的 PMIC OTP? 如果是、哪个 P/N?
4. EVK 默认 PMIC P/N 可以支持哪些模式: TPS6522430RAHRQ1
非常感谢您对此的支持
Jhon
尊敬的 Jhon:
感谢您的耐心。 请在下面找到我的反馈、如果您有任何其他问题、请告诉我们:
谢谢!
Brenda