请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具与软件:
大家好!
我们使用配置为 PCIe 端点的 Linux 内核4.19.94和 SDK 06.03.00.106运行 AM5728器件。 我们需要在端点分配一个32 MB 的条形图。 虽然使用分配16 MB 的条形图是成功的pci_epf_alloc_space()、但我们无法实现32 MB 的单条形图分配。 此外、我们尝试分配4个条形码、每个8 MB、但仅成功分配了前两个条形码。 其余两个失败、并出现以下错误:
cma: cma_alloc: alloc failed, req-size: 2048 pages, ret: -12 dra7-pcie 51000000.pcie_ep: failed to allocate mem space
是否可以将端点中的32 MB 条形配置为单个条形或多个条形?
提前感谢。