This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:端点32MB PCIe 条形配置

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451181/am5728-endpoint-32-mb-pcie-bar-configuration

器件型号:AM5728

工具与软件:

大家好!

我们使用配置为 PCIe 端点的 Linux 内核4.19.94和 SDK 06.03.00.106运行 AM5728器件。 我们需要在端点分配一个32 MB 的条形图。 虽然使用分配16 MB 的条形图是成功的pci_epf_alloc_space()、但我们无法实现32 MB 的单条形图分配。 此外、我们尝试分配4个条形码、每个8 MB、但仅成功分配了前两个条形码。 其余两个失败、并出现以下错误:

cma: cma_alloc: alloc failed, req-size: 2048 pages, ret: -12
dra7-pcie 51000000.pcie_ep: failed to allocate mem space

是否可以将端点中的32 MB 条形配置为单个条形或多个条形?
提前感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y.:

    PCI_EPF_ALLOC_SPACE ()使用下面的 dma_alloc_相干,进而使用 CMA 空间来分配连续的内存块。 应在设备树、内核参数或内核配置中定义 CMA、并将其增加以允许更大的条形数。 我认为对于 am57默认 SDK、它在24MB 的内核配置中定义:

    此致、

    Takuma