This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:DDR SysConfig 在打开现有工程时会遇到问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM62A3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451002/am62a3-ddr-sysconfig-issues-opening-existing-projects

器件型号:AM62A3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我上周确实通过 SysConfig 开始了 DDR 配置设置、但我似乎无法进入任何现有项目。  我可以看到它们是最新的设计:

 

 

但是、当我单击我的任何近期设计时、都会出现以下错误:

 

 

SysConfig 工具本身是否提供任何支持?  设置 SysConfig 和 ddrconfig 需要付出许多努力、因此希望这些设置不会永久丢失。

尝试为 AM62A32AOMHIAMBR 配置 DDR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的提问。

    您能否在现有的 SysConfig 设计文件中告诉我们、命令用途是什么?

    是否与以下内容相同?

      

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 SysConfig:

     

    /**

    *这些参数是在生成该文件时使用的。 它们将自动应用于后续负载

    *通过 GUI 或 CLI 运行 CLI 并使用'--help'获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。

    *@cliArgs --设备"AM62Ax"-部件"AM62A32-L"-封装"AMB"

    *@v2CliArgs --设备"AM62A3"-封装"FCBGA (AMB )"-变体"AM62A32-L"

    *@版本{"tool":"1.21.2+3837"}

    */

     

     

    这是 ddrconfig

     

    /**

    *这些参数是在生成该文件时使用的。 它们将自动应用于后续负载

    *通过 GUI 或 CLI 运行 CLI 并使用'--help'获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。

    *@cliArgs --设备"AM62Ax"--部件"AM62A32-L"-封装"AMB"-产品 Processor_DDR_Config@0.10.02

    *@v2CliArgs --设备"AM62A3"--封装"FCBGA (AMB )"--变体"AM62A32-L"-产品 Processor_DDR_Config@0.10.02

    *@版本{"tool":"1.21.2+3837"}

    */

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请尝试保持 SysConfig 参数、如下所示

    // @cliArgs --device "AM62Ax" --package "AMB" --part "AM62A34-M" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"

    DDR 变量

    /**
     * These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
     * via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
     * @cliArgs --device "AM62Ax" --part "AM62A34-M" --package "AMB" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"
     * @v2CliArgs --device "AM62A3" --package "FCBGA (AMB)" --variant "AM62A34-M" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"
     * @versions {"tool":"1.22.0+3893"}
     */

    请告诉我们这是否有效。

    此致、

    Tushar