主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具与软件:
我上周确实通过 SysConfig 开始了 DDR 配置设置、但我似乎无法进入任何现有项目。 我可以看到它们是最新的设计:

但是、当我单击我的任何近期设计时、都会出现以下错误:

SysConfig 工具本身是否提供任何支持? 设置 SysConfig 和 ddrconfig 需要付出许多努力、因此希望这些设置不会永久丢失。
尝试为 AM62A32AOMHIAMBR 配置 DDR。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我上周确实通过 SysConfig 开始了 DDR 配置设置、但我似乎无法进入任何现有项目。 我可以看到它们是最新的设计:

但是、当我单击我的任何近期设计时、都会出现以下错误:

SysConfig 工具本身是否提供任何支持? 设置 SysConfig 和 ddrconfig 需要付出许多努力、因此希望这些设置不会永久丢失。
尝试为 AM62A32AOMHIAMBR 配置 DDR。
这是 SysConfig:
/**
*这些参数是在生成该文件时使用的。 它们将自动应用于后续负载
*通过 GUI 或 CLI 运行 CLI 并使用'--help'获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。
*@cliArgs --设备"AM62Ax"-部件"AM62A32-L"-封装"AMB"
*@v2CliArgs --设备"AM62A3"-封装"FCBGA (AMB )"-变体"AM62A32-L"
*@版本{"tool":"1.21.2+3837"}
*/
这是 ddrconfig
/**
*这些参数是在生成该文件时使用的。 它们将自动应用于后续负载
*通过 GUI 或 CLI 运行 CLI 并使用'--help'获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。
*@cliArgs --设备"AM62Ax"--部件"AM62A32-L"-封装"AMB"-产品 Processor_DDR_Config@0.10.02
*@v2CliArgs --设备"AM62A3"--封装"FCBGA (AMB )"--变体"AM62A32-L"-产品 Processor_DDR_Config@0.10.02
*@版本{"tool":"1.21.2+3837"}
*/
Brian、您好!
请尝试保持 SysConfig 参数、如下所示
// @cliArgs --device "AM62Ax" --package "AMB" --part "AM62A34-M" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"
DDR 变量
/**
* These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
* via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
* @cliArgs --device "AM62Ax" --part "AM62A34-M" --package "AMB" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"
* @v2CliArgs --device "AM62A3" --package "FCBGA (AMB)" --variant "AM62A34-M" --product "Processor_DDR_Config@0.10.02"
* @versions {"tool":"1.22.0+3893"}
*/
请告诉我们这是否有效。
此致、
Tushar