工具与软件:
尊敬的专家:
我正在尝试开发一个编码应用、其中 LDC 输出从通过不同任务运行的图形中获取。 已经为每个 LDC 输出(来自每个任务)创建了一个单独的编码任务、但这无法正常工作。 应用程序可以一次对从单个任务接收到的 LDC 输入进行编码。 如果多个任务同时运行、应用会崩溃。
请帮助我实现编码功能、其中单独的任务可以为从图形 (来自多任务应用)接收的 LDC 输出创建编码视频。 任务应该并行运行、以便每个任务的已编码视频可以并行运行。
简单的实现架构如下所示:

目前我使用的是 SDK 版本"09_01_00_06"。
此致、
Hemraj