Thread 中讨论的其他器件:TPS65224
工具与软件:
您好、TI:
我们使用 PMIC TPS65224。 我想使用 I2C2接口访问 WDT 寄存器。
我 成功使用 I2C1接口设置寄存器0x31 (GPIO1_CONF)= 0x20、0x32 (GPIO2_CONF)= 0x20。
然后、我使用了 I2C2总线上的0x12地址来访问 WDT 寄存器、但没有 ACK。
速率为100KHz。
这是由示波器:捕获的波形

地址不正确?
谢谢
Wu Zehai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、TI:
我们使用 PMIC TPS65224。 我想使用 I2C2接口访问 WDT 寄存器。
我 成功使用 I2C1接口设置寄存器0x31 (GPIO1_CONF)= 0x20、0x32 (GPIO2_CONF)= 0x20。
然后、我使用了 I2C2总线上的0x12地址来访问 WDT 寄存器、但没有 ACK。
速率为100KHz。
这是由示波器:捕获的波形

地址不正确?
谢谢
Wu Zehai
尊敬的 Zehai:
感谢您的提问。
您能告诉您在使用哪个 I2C 实例吗? 是 I2C1还是 I2C2?
[报价 userid="504880" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1448647/am62p-pmic-tps65224-access-wdt-register ]]我 成功使用 I2C1接口设置寄存器0x31 (GPIO1_CONF)= 0x20、0x32 (GPIO2_CONF)= 0x20。您在上面指的是哪个地址(0x31或0x32)? 找不到映射到 GPIO 的地址。
GPIO0的基地址是0x600000。
您是使用 TI EVM 还是定制电路板?
此致、
Tushar