工具与软件:
你好。
我正在使用 AM62x、DP83867 PHY 进行开发、我对设置10Mbps 时的通信问题有疑问。
即使我使用 ethtool 强制将其设置为10Mbps,或者强制将另一方的设备设置为10Mbps,然后使用 Autonego,通信也是不可能的。
在1Gbps 和100Mbps 情况下通信正常。
在论坛上搜索相关内容时、我发现此问题已在上部 SDK 中解决、因此我对其进行了测试、并确认上部 SDK 中的通信正常。
但是、由于大部分的开发工作已经完成、我想在当前的 SDK 中解决这个问题。
我所使用的 SDK 的 Linux 版本是5.xx。 08.06.00.42 (2023年2月24日)
通常传达信息的 SDK 的 Linux 版本为6.xx。
09.xx.xx.xx
您能否告诉我已为此问题更改的补丁历史记录?
谢谢你。