This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:使用 AM62x、DP83867 PHY 时的10Mbps 通信问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451422/processor-sdk-am62x-10mbps-communication-issue-when-using-am62x-dp83867-phy

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X

工具与软件:

你好。

我正在使用 AM62x、DP83867 PHY 进行开发、我对设置10Mbps 时的通信问题有疑问。

即使我使用 ethtool 强制将其设置为10Mbps,或者强制将另一方的设备设置为10Mbps,然后使用 Autonego,通信也是不可能的。

在1Gbps 和100Mbps 情况下通信正常。

在论坛上搜索相关内容时、我发现此问题已在上部 SDK 中解决、因此我对其进行了测试、并确认上部 SDK 中的通信正常。

但是、由于大部分的开发工作已经完成、我想在当前的 SDK 中解决这个问题。

我所使用的 SDK 的 Linux 版本是5.xx。 08.06.00.42 (2023年2月24日)
通常传达信息的 SDK 的 Linux 版本为6.xx。
09.xx.xx.xx

您能否告诉我已为此问题更改的补丁历史记录?

谢谢你。