This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:MCU_I2C 外设通过 R5FSS0-1内核访问。

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451933/am6442-mcu_i2c-peripherals-access-from-r5fss0-1-core

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试将 MCU 域中的 I2C 外设(MCU_I2C0和 MCU_I2C1)与 R5FSS0-1内核配合使用、使用时使用 SDK 为"mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50"。 我已经在 SysConfig 文件中启用了这些外设、但驱动程序无法打开、因为"I2C_LLD_isBaseAddrValid"函数(位于"MCU.h"模块中)中的基址验证不包含域 soc 的基址。 我试图修改此函数、但未生效。 此函数似乎是已编译库的一部分、重建项目不包含我的更改。

使用这些 MCU I2C 的最佳方式是什么? 是否需要修改 SDK?

提前感谢您提供答案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的提问。

    [报价 userid="575939" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451933/am6442-mcu_i2c-peripherals-access-from-r5fss0-1-core ]使用这些 MCU I2C 的最佳方法是什么? 是否需要修改 SDK?[/QUOT]

    这是一个已知问题、已在另一个线程中解决。

    请参阅  am6442-m4fss0_0-core-i2c-driver-broked-in-mcu-sdk-v10-00-20 以了解详细信息。 请告知我们这是否有效。

    此致、

    Tushar