请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6442 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
您好!
我正在尝试将 MCU 域中的 I2C 外设(MCU_I2C0和 MCU_I2C1)与 R5FSS0-1内核配合使用、使用时使用 SDK 为"mcu_plus_sdk_am64x_09_02_00_50"。 我已经在 SysConfig 文件中启用了这些外设、但驱动程序无法打开、因为"I2C_LLD_isBaseAddrValid"函数(位于"MCU.h"模块中)中的基址验证不包含域 soc 的基址。 我试图修改此函数、但未生效。 此函数似乎是已编译库的一部分、重建项目不包含我的更改。
使用这些 MCU I2C 的最佳方式是什么? 是否需要修改 SDK?
提前感谢您提供答案。