This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:在哪里可以执行 BIST、内置测试?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1449723/am6411-where-todo-bist-build-in-test

器件型号:AM6411

工具与软件:

您好!  

要在测试中进行 bulild、我们应该做它并将其视为应用程序。

或者我们是否应该在 SBL 的中间执行它。  


问题是在执行 BIST 之后、我们需要再次重新启动、对吧?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通常建议在启动时在 SBL 本身进行 BIST 测试、然后再引导内核。

    您能详细介绍一下什么是用例以及您考虑执行 BIST 测试的模块。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是 、如果我们在 SBL 中这么做。  我们是否应重新启动?  然后引导应用程序。 因为在进行 BIST 之后,环境将被破坏,对吗?

    例如: 在 SBL1中 、我们执行位测试。  
    2. 如果位测试正常,我们重新启动并跳转到 SBL2。  

    3.从 SBL 2开始,我们跳转到应用程序。  


    或者您认为在选择 SBL1之后  、我们应直接执行步骤3。  您是否有 TI 的相关示例? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    或者您认为在 SBL1之后、  我们应该直接转至步骤3。  您是否有 TI 的相关示例? 谢谢[/报价]

    您能更详细地介绍一下您要测试哪个 PBIST 实例吗?  在 PBIST 测试之后、并非所有 PBIST 实例都需要 SoC 复位。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nihar、  

    " 并非所有 PBIST 实例都需要 SoC 复位"
    感谢 infor、这非常重要且有帮助。  

    我还没有决定。  

    但是,你能给我一份清单吗?  哪些 PBIST 操作需要 SoC 复位?相反、哪些操作不需要?