工具与软件:
您好!
要在测试中进行 bulild、我们应该做它并将其视为应用程序。
或者我们是否应该在 SBL 的中间执行它。
问题是在执行 BIST 之后、我们需要再次重新启动、对吧?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
要在测试中进行 bulild、我们应该做它并将其视为应用程序。
或者我们是否应该在 SBL 的中间执行它。
问题是在执行 BIST 之后、我们需要再次重新启动、对吧?
谢谢。
我的意思是 、如果我们在 SBL 中这么做。 我们是否应重新启动? 然后引导应用程序。 因为在进行 BIST 之后,环境将被破坏,对吗?
例如: 在 SBL1中 、我们执行位测试。
2. 如果位测试正常,我们重新启动并跳转到 SBL2。
3.从 SBL 2开始,我们跳转到应用程序。
或者您认为在选择 SBL1之后 、我们应直接执行步骤3。 您是否有 TI 的相关示例? 谢谢
您好!
或者您认为在 SBL1之后、 我们应该直接转至步骤3。 您是否有 TI 的相关示例? 谢谢[/报价]您能更详细地介绍一下您要测试哪个 PBIST 实例吗? 在 PBIST 测试之后、并非所有 PBIST 实例都需要 SoC 复位。
此致、
Nihar Potturu.