This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:MT53E1G32D2FW-046 AAT:Linux 上的 B DDR 内存问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451723/tda4vm-mt53e1g32d2fw-046-aat-b-ddr-memory-problem-on-linux

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!

我们最近将存储器从 MT53D1024M32D4DT-046AATD 更改为 MT53E1G32D2FW-046 AAT:B.

但是、4GB 的 MT53E1G32D2FW-046 AAT 中只能识别1.6GB 内存

您能告诉我我们需要检查的要点吗?

我们使用的是 TI 提供的 SDK Linux。

谢谢。

Jungin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享完整的 U-Boot/SPL 引导日志?
    如果对特定部件应用了任何补丁、您能否共享该补丁?

    - Kerthy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MobaXterm_5F00_SerialCOM_5F00_20241217_5F00_144809.txt

    我共享到引导日志。
    请检查。

    我没有应用补丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="274047" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1451723/tda4vm-mt53e1g32d2fw-046-aat-b-ddr-memory-problem-on-linux/5568543 #5568543"]U-Boot/SPL

    U-Boot 打印其识别的 DDR 存储器的确切大小。 您能否分享开头的日志?

    -基尔西